Eine Anleitung zu Kabeldrillern
In anderen Leitfäden und Artikeln haben wir über Komponenten gesprochen, die für das Kabelmanagement verwendet werden. Dazu gehörten Kabelbefestigungclips, verstellbare Kabelschellen und Kabelhalter. In diesem Artikel werden wir uns eine weitere Option ansehen: Kabelldriller für das Kabelmanagement.
Dies sind die Kabelbinder aus Nylon mit Drehverschluss, die für Kabelführungen in elektronischen Gehäusen, vielen NEMA-Elektrogehäusen und Leiterplatten verwendet werden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, verschiedene Arten von Kabeln und Leitern ordentlich zu sichern, und ermöglichen ein professionelles, sauberes Design und eine saubere Installation.
Es gibt sowohl Vor- als auch Nachteile bei der Verwendung von Kabeldrillern, was zum Großteil von Ihrer spezifischen Anwendung abhängt. Wenn Sie zum Beispiel eine präzise Kontrolle über das Layout der Verkabelung benötigen, können bestimmte Arten von Kabelschellen und Kabelbinderbefestigungen durchaus effizienter sein. Einige Kabelschellen wurden speziell zum Sichern von flachen Kabeln entwickelt, wofür sich Kabeldriller gar nicht eignen.
Flexible Kabeldriller sind jedoch oft einfacher zu verwenden als Lösungen mit Nylonkabelbindern und Kabeibinderbefestigungen. Sie ermöglichen es, Kabel und Leiter bei Bedarf sowohl während als auch nach der Kabelinstallation hinzuzufügen.
Die Verwendung von Kabeldrillern für das Kabelmanagement macht die Installation von Kabeln viel schneller als sie mit anderen Alternativen, wie zum Beispiel Kabelbindern, wäre. Da sie sich außerdem einfach wieder öffnen und schließen lassen, ermöglichen es Ihnen flexible Kabeldriller, bei Bedarf schnell Änderungen am Layout-Design vorzunehmen. Bei einem Kabelbinder müssen Sie den alten Kabelbinder abschneiden und einen neuen installieren, wenn Änderungen der Verkabelung erforderlich sind.
Hier ist ein freistehender Kabeldriller mit Kugelende abgebildet. Diese sind sokonzipiert, dass sie die Kabel zusammenhalten und ein nicht unterstütztes Bündel bilden. Dies ist äußerst nützlich, wenn die Verkabelung von der Innenseite des Elektrokabelgehäuses bis zur Hinterseite der Gehäusetür oder -klappe verläuft. Wenn keine Oberfläche zum Befestigen einer Kabelschelle oder einer Kabelbinderbefestigung vorhanden ist, halten freistehende Kabeldriller das Bündel ordentlich zusammen.
Da ein Abschnitt des Kabelbündels „frei schwebt“, können diese Arten von Kabeldrillern für das Kabelmanagement verwendet werden, um zu verhindern, dass abstehende Kabel im Scharnierbereich des Gehäuses hängen bleiben. Durch Einklemmen können Leiter brechen – oder es kommt sogar zu einem Stromschlag, wenn Spannung vorhanden ist – sodass es entscheidend ist, dass abstehende Kabel sicher gebündelt werden.
Darüber hinaus kann ein freistehender Kabeldriller mit Kugelende in einem großen Verteilerkasten helfen, Bündel nach Funktionen oder Schaltungen zu trennen. Wenn zum Beispiel mehrere Schaltkreise durch einen Verteilerkasten geführt werden, halten Kabeldriller die Leiter jedes Schaltkreises zusammen, was bei Bedarf für die Verfolgung und Fehlerbehebung nützlich ist.
Es kann jedoch sein, dass eine sichere, robuste Kabelbinderbefestigung mit Drehverschluss erforderlich ist, entweder an der Platte oder am Gehäusedeckel. In diesem Fall haben Sie Befestigungsoptionen, die denen, die für Standard Kabelbinderbefestigungen und Kabelschellen verwendet werden, sehr ähnlich sind.
Die hier abgebildete Klebebefestigung verfügt auch über einen Abstandhalter. Dadurch kann ein Kabelbündel einfach über oder unter ein anderes Bündel auf einer anderen Ebene geführt werden. Dies kann erforderlich sein, wenn Bündel senkrecht zu einander verlaufen. Es ermöglicht auch, dass ein Bündel über andere Hindernisse auf der Platine oder im Gehäuse geführt wird.
Für eine schnelle und dennoch zuverlässige Befestigung auf glatten Oberflächen sollten Sie einen Kabeldriller mit selbstklebendem Befestigungssockel in Betracht ziehen. Die Konstruktion des Unterteils ermöglicht auch die Befestigung an leicht unebenen oder leicht gekrümmten Oberflächen.
Eine ähnliche Funktion wie die Version mit Klebebefestigung hat der Kabeldriller mit Abstandhalter und eckigem Befestigungsclip. Diese Kabeldriller werden verwendet, wenn Montagelöcher auf der Platte vorhanden sind. Sie rasten schnell in der Platte ein. Dann werden die Kabel durch die Öffnung im Kabeldriller eingeführt und die Enden des Drillers werden verdreht geschlossen.
Eine weitere Eindrück-Möglichkeit ist die Tannenbaum-Befestigung, die aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dieser Baumart so genannt wird.
Es gibt auch Kabeldriller für das Kabelmanagement, die Kabel aus anderen Winkeln als von oben aufnehmen. Zum Beispiel können Kabel bei der hier gezeigten Ausführung in einem Winkel von 45 Grad eingeführt werden, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl macht, wenn ein direkter Zugang zum Kabeldriller von oben durch Gerätekomponenten oder Gehäuseüberhänge blockiert wird. Eine ähnliche Option ermöglicht es Ihnen, das Kabel bei Bedarf seitlich einzuführen.
Wenn die Platte nicht perforiert oder vorgebohrt ist, können Sie einige Befestigungen schnell mit selbstschneidenden Schrauben anbringen oder indem Sie Bohrungen für Maschinenschrauben in der Platte vornehmen. Einige können um das Kabel geklemmt und dann durch die Montagebohrung an der Platte befestigt werden.
Eine besonders interessante Art von wiederverwendbaren Quick-Kabeldrillern ermöglicht es Ihnen, das Kabel im Kabeldriller, der bereits an der Platte befestigt ist, zu befestigen, dann den Kabeldriller in eine vertikale Position zu schwenken und ihn an seinem Platz zu fixieren. Dies kann nützlich sein, wenn das Kabel von der Seite oder der Rückseite in das Gehäuse oder den Schrank eintritt. Nach dem Befestigen kann das Kabel dann nach unten oder über die Platte geführt werden.
Innenstege - in diesem normal großen Kabeldriller - halten auch Bündel mit kleinem Durchmesser oder sogar einzelne Kabel an ihrem Platz.
Für eine schnelle, einfache Kabelinstallation sind wiederverwendbare Quick-Kabeldriller definitiv eine Alternative zu anderen Kabelmanagement-Methoden, insbesondere wenn einfache Kabelkonfigurationen erforderlich sein könnten.
Hier ist eine kurze Anleitung zu mehreren beliebten kabeldriller-Optionen, und wann Sie sie vielleicht in Betracht ziehen möchten.
| Wenn Sie Folgendes benötigen: | Verwenden Sie diesen Kabeldriller: |
| Schnelle Installation auf einer glatten oder leicht unebenen Oberfläche oder Wölbung | Flexible Kabeldriller mit Klebebefestigung auf der Rückseite Ausführung für das größtmögliche Bündel bestellen. |
| Kabeleinführung in einem 45-Grad-Winkel, wird über vorgebohrte Löcher auf der Platte montiert | Kabeldriller ‒ zum Einrasten, 45° |
| Um ein Kabelbündel über oder unter einem anderen Kabelbündel oder Hindernis zu führen | Kabeldriller ‒ Klebebefestigung, Abstandhalter |
| Kabelbündelmanagement bei der Verlegung über offene Bereiche oder bewegliche Teile wie Gehäusetüren | Kabeldriller ‒ freistehend, mit Lochenden |
Obwohl nicht für jede Art von Kabelmanagement-Szenario geeignet, können Kabelbinder mit Drehverschluss aus Kunststoff oder Nylon ein erschwingliches, kostengünstiges Mittel sein, um verschiedene Arten von Kabeln und Leitern zu verlegen, zu bündeln und zu installieren.
Sie können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel:
- Kabelbäume für die Automobilindustrie
- Verkabelungen in der Luftfahrtindustrie
- Datenkommunikationsschränke und -racks
- Gehäuse für elektronische und elektrische Komponenten
Hier sehen Sie unser gesamtes Sortiment an Kabeldrillern für das Kabelmanagement.
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.