Menu Ricerca

Competenze

Competenze

Rendiamo il vostro lavoro più semplice con la nostra esperienza come produttori

Siamo stampatori ad iniezione da 65 anni.

Lo stampaggio ad iniezione è un processo chiave del nostro business. Il nostro team globale di tecnici esperti garantisce che i nostri clienti ricevano componenti di alta qualità costante in tutto il mondo.

Con 45.000 stampi tra cui scegliere, offriamo inoltre la più vasta gamma di componenti plastici sul mercato. Questo, unitamente ad un servizio senza complicazioni, ci permette di consegnarvi i componenti ovunque ne avrete bisogno, e quando ne avrete necessità.

Come facciamo a produrre in modo continuativo componenti accurati con il corretto processo di stampaggio ad iniezione?

Produrre componenti di alta qualità e adatti allo scopo significa porre le basi corrette nel processo di stampaggio a iniezione che li produce.

Chris Butler, Divisional Process Development Manager, ci fornisce una panoramica del processo di stampaggio ad iniezione e i fattori che devono essere strettamente e rigorosamente controllati affichè si possa produrre componenti di alta qualità.

Questi fattori comprendono:

  • temperatura della termoplastica e dello stampo
  • pressione di iniezione •selezione della termoplastica
  • alta qualità e precisione degli stampi

Guardate il nostro video in iglese su YouTube per capire come ci assicuriamo che i nostri componenti siano sempre di alta qualità.

5 benefici dello stampaggio ad iniezione

1. Accuratezza e alta qualità costante dei componenti

Un produttore esperto controlla attentamente i parametri del processo. In questo modo è possibile ottenere risultati consistenti ovunque.

2. I componenti prodotti con lo stampaggio a iniezione hanno eccellenti proprietà in termini di materiale

Il processo crea componenti che sono resistenti e durevoli in confronto a quelli prodotti con altri metodi, con tolleranze ristrette.

3. E' possibile creare forme complesse

Adattabilità dello stampo significa che il processo può creare componenti con design intricato e complesso.

4. Ci sono moltissime termoplastiche tra cui è possibile scegliere

Sia che abbiate necessità di componenti resistenti alle alte temperature o che siano resistenti all'acqua, la termoplatica giusta per le vostre esigenze c'è.

5. Tecnologia significa che il processo è efficiente e conveniente a livello di costo

L'automazione e la prototipazione rapida consentono a migliaia di componenti custom o standard di essere creati velocemente e a basso costo.

Essendo un produttore esperto con stampaggio ad iniezione, abbiamo una vasta gamma di stampi tra cui scegliere. Possiamo adattarli per far si che rispondano alle vostre necessità o lavorare con voi per crearne di nuovi. Questo processo permette di creare design complessi per soddisfare le vostre esigenze.

I progressi nei materiali termoplastici consentono di specificare resistenza, flessibilità, livelli di resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature, così come molto più semplicemente scegliere il colore.

Inoltre, stiamo rinnovando la nostra supply chain utilizzando processi e tecnologie propri dell'industria 4.0

Essentra Components utilizza i processi dell'industria 4.0 per fornire una catena di approvvigionamento connessa, utilizzando una pianificazione dati e attrezzature di produzione sempre più intelligenti. Ciò significa che potete beneficiare di un'esperienza di acquisto e consegna senza complicazioni in questi ambiti:

  • sviluppo del prodotto
  • produzione
  • distribuzione

Sviluppo del Prodotto

Con una gamma di 45.000 prodotti, possiamo produrre 80 milioni di pezzi a settimana

Per assicurarsi che i componenti selezionati siano corretti per il progetto, i clienti possono ordinare gratuitamente campioni e scaricare disegni CAD da inserire della progettazione. Offriamo anche soluzioni custom, design incluso, stampa 3D e prototipazione. Con la possibilità di creare prototipi su una stampante 3D industriale, siamo anche in grado di garantire che i nostri componenti possano essere personalizzati.

Produzione

Quando riceviamo un ordine, il planning software comunica con i macchinari per avviare la produzione del numero desiderato di pezzi nella maniera più veloce ed economica possibile.

Possiamo monitorare e analizzare in tempo reale i livelli OEE (efficacia complessiva delle attrezzature). I dati vengono recepiti durante la produzione e utilizzati per affinare il processo.

Le nostre macchine per lo stampaggio a iniezione sono collegate in remoto col produttore, così le performance possono essere migliorate e gli eventuali guasti diagnosticati immediatamente. Inoltre, grazie agli investimenti nell'automazione industriale come i manipolatori di materozze, i tempi di produzione migliorano costantemente.

Distribuzione

Utilizzando tecnologie automatizzate e interconnesse per guidare la nostra distribuzione, i nostri magazzini stanno implementando la tecnologia dell'industra 4.0. I dispositivi intelligenti sono collegati al software di pianificazione e di stabilimento. Ciò significa che l'intera catena di approvvigionamento è collegata e permette di accelerare i tempi di consegna.

In aggiunta a ciò, la nostra rete di distribuzione è consolidata e significa che possiamo offrire più di 1 miliardo di pezzi per una spedizione rapida.